Nyheder
10-04-2024
Gudenåløbet 2024 - ”Danmarks smukkeste motionsløb”
Gudenåløbet er efterhånden blevet en tradition, som løbere fra nær og fjern har med på deres løbskalender. Sidste år var Grundfos Olympics en del af Gudenåløbet. Selv uden Olympics, så håber vi på, at Grundfos 2024 vil være repræsenteret med mange Grundfos deltagere.
Igen i år er start-mål området ved Åpromenaden på Gudenåvej. Tæt på Gudenåen.
Distancerne og ruterne er de smukke ruter, langs med og tværs over Gudenåen. Den korte distance er på 6 km, så er der 12 km ruten for de lidt mere trænede og til sidst halvmaratonruten. Sidst men ikke mindst, så er der selvfølgelig også børneløbet på 1 km.
Er du medlem af Grundfos Hobby og Sport, kan du gratis tilmelde dig til løbet ved at sende en mail til Therkel Damm, tdamm@grundfos.com. Vi har kun 30 pladser, som deles ud efter først-til-mølle princippet.
Ved mere end 30 tilmeldinger, henvises der til tilmelding på Sportstiming, hvor man som Grundfos Hobby og Sport medlem efterfølgende kan få 50% refusion, ved at sende kvittering til Mads Enggrob Nymann, mnymann@grundfos.com.
Det får du som deltager i Gudenåløbet:
- Flot løbetrøje i en lækker kvalitet.
- Naturskønne ruter omkring Gudenåen.
- Professionel tidtagning i samarbejde med Sportstiming.
- Mulighed for hyggelige after-run aktiviteter i mål området.
- Outlet salg af sportstøj samt andre aktiviteter fra sponsor virksomhederne.
- Cafe telt med mad og drikke.
Yderligere information og tilmelding på Sportstiming - Gudenåløbet 2024
Følg ligeledes Gudenåløbet 2024 på Facebook.
Vi glæder os til at se dig til Gudenåløbet 2024.