GHS Dans - efterår 2025

Så er tid til at planlægge efteråret fritidsaktivitet, for både krop, sjæl og din partner!

Har du eller din partner nogen sinde set ‘Vild med Dans’, og talt om eller drømt i det skjulte om, at tage denne udfordring op.

Så er muligheden der nu, for at starte med en mandags aktivitet i det kommende efterår!

Alle kan bevæge sig til musik, kom og vær med til nogle muntre og udfordrende timer, hvor vi dyrker dans som motion.

Hvis I/du har lyst til at lære at danse, starter efterårssæsonen mandag den 8. September 2025.

 

Alle kan være med :)

 

Vi laver to hold:

  • Hold 1: mandage 16:00 - 17:30 (Begynder/Let øvet)
  • Hold 2: mandage 17:30 - 19:00 (Øvede)

Sted: Grundfos Hallen

Start: den 8. September 2025.

Periode: 1½ time x 9 mandage + fælles afslutning søndag den 16. November 2025

Tilmelding:  Ikke nødvendig, men du må meget gerne tilkendegive din interesse på forhånd til Steen eller Søren. BEMÆRK første prøve danse lektion er gratis.

Betaling:  Favorabel pris, 950 kr. pr. person for en sæson.

Underviser:  Jane Ringgaard

 

Danseholdene er begrænsede til medlemmer af GHS. Dansepartner behøver IKKE at være ansat på Grundfos.

Personer uden dansepartner kan godt tilmelde sig, og vi vil, så vidt som muligt, prøve at få jer sat sammen, men kan af gode grunde ikke garantere at det vil være muligt at finde en dansepartner.

Vil du vide mere så kontakt Steen Heelund eller Søren Nielsen