Nyheder
GHS Dans - Så er tid til at planlægge efteråret fritidsaktivitet, for både krop, sjæl og din partner
05-Jul-2024
Har du eller din partner nogen sinde set ‘Vild med Dans’, og talt om eller drømt i det skjulte om, at tage denne udfordring op.
Så er muligheden der nu, for at starte med en mandags aktivitet i det kommende efterår!
Alle kan bevæge sig til musik, kom og vær med til nogle muntre og udfordrende timer, hvor vi dyrker dans som motion.
Hvis I/du har lyst til at lære at danse, starter efterårssæsonen mandag den 9. september 2024.
Kom til en gratis prøvetime mandag den 9. september 2024 kl. 16 i Grundfos hallen.
Alle kan være med!
Vi laver to hold:
- Hold 1: mandage 16:00 - 17:30
- Hold 2: mandage 17:30 - 19:00
Sted: Grundfos Hallen
Start: den 9. September 2024.
Periode: 1½ time x 10 mandage
Tilmelding: Ikke nødvendig. Første prøve danse lektion er gratis.
Betaling: Favorabel pris, 950 kr. pr. person for en sæson.
Underviser: Jane Ringgaard
Danseholdene er begrænsede til medlemmer af GHS. Dansepartner behøver IKKE at være ansat på Grundfos.
Personer uden dansepartner kan godt tilmelde sig, og vi vil, så vidt som muligt, prøve at få jer sat sammen, men kan af gode grunde ikke garantere at det vil være muligt at finde en dansepartner.
Vil du vide mere så kontakt Steen Heelund eller Søren Nielsen