GHS-Jagt inviterer på ”Hundyrsjagt” i Polen

GHS-Jagt har i flere år med succes arrangeret jagtture til Tyskland.

Det er tid til at prøve noget nyt, så vi starter forsigtigt med en 3-dages pürschtur til Polen, primært efter kronhind/kalv, men der må også nedlægges hjort og gris hvis man ønsker dette.
 

Reviret hedder Ladek Zdroj, og ligger i Sudeterbjergene i det sydvestlige hjørne af Polen tæt ved den tjekkiske grænse.

Det omfatter et areal på i alt 11.200 ha, hvoraf de 9.500 ha er skov, mens de resterende 1.700 ha er landbrugsarealer og enge.

Skoven består hovedsagelig af nåleskov. Sudeterbjergene er bløde, skovklædte bjerge med meget høje graner og rigelig bundvegetation i form af græs og bregner.
 

Det vil være en fordel for jagtoplevelsen, hvis man som minimum er i middelmådig form.

  • Der er ca. 1.100km derned.
  • Der jages 2-3 timer morgen og aften.
  • Du kan forvente at nedlægge 3-6 stykker vildt. Men jagt er jagt, så alt (eller intet) kan ske.
  • Antal deltagere: max. 6
  • Dato: 5-9 oktober 2025 (jagt d.6, 7 og 8 okt.)
  • Pris pr. deltager: 7.500kr.
     

Inkl. i prisen:

  • 6x pürschjagt
  • 6x kørsel i revir
  • Kost
  • Logi
  • EU ansvarsforsikring
  • Tolk
     

Ekskl. i prisen:

  • Kørsel tur/retur til Polen (1.000-1.500kr)
  • Nedlagt vildt (afregnes individuelt efter prisliste når jagten er slut. Forvent 2.000-4.000kr)
  • Drikkepenge (200-300kr)

 

Man skal som udgangspunkt selv sørge for transport, men det vil være naturligt i det omfang det kan lade sig gøre, at lave samkørsel.

Derfor vil det være praktisk at det endelige deltagerantal passer med enten én eller to fyldte biler, da det er dyrt at køre derned alene eller kun to mand sammen.

Bindende tilmelding efter ”Først til Mølle” til nvamdisen@grundfos.com Senest fredag d.28. februar.