Nyheder
12-04-2024
GHS Løb tilbyder rabat på eksklusivt løbetøj - GHS Run offers discounts on exclusive running gear
Mangler du nyt og lækkert løbetøj til den kommende sæson? Så tjek dette link eller QR-koden nedenfor, hvor GHS Løb i samarbejde med Sport 24 Team, tilbyder rabatter på eksklusive Fusion tøjpakker.
Rabatterne er betinget af, at løbetøjet får et GHS logo. Bemærk, at tøjet dermed IKKE kan returneres.
*****
Do you need new and fantastic running clothes for the coming season? Then check out this link or the QR-code below, where GHS Run in collaboration with Sport 24 Team, offers a discount on exclusive Fusion clothing packages.
The discounts are conditional on the running gear getting a GHS logo. Please note that the clothing can therefore NOT be returned.