GHS Skitur - Januar 2026 - 10 ledige pladser tilbage!

Kære GHS-skientusiaster! 

Næste års skitur bliver en gentagelse af januar turen 2025 til SCHLADMING, som var en kæmpe success.

Vi har booket en 4-dages skitur, hvor vi skal bo på det hyggelige Hotel Planai, lige i hjertet af skiløbet. Byen ligger i 745 meters højde, og vi kan nyde skiløb op til 2.045 meters højde. Det bliver en oplevelse for livet! 

  

Turen er fra den 6. til 10. januar 2026 – 3 dage på ski og fly fra Billund direkte til Salzburg

(Afrejse fra Billund kl. 19.50 tirsdag og hjemme igen i Billund kl. 14.25 lørdag).  

Der er mulighed for transport til/fra Bjerringbro med stop ved Silkeborg. 
 

Inkl. i prisen er:

  • T/R med bus fra Bjerringbro til Billund 
  • T/R fly Billund – Salzburg
  • 1 indchecket bagage (23 kg) + håndbagage (5kg)
  • Transfer til Hotel Planai
  • ½ pension med 4 overnatninger i fortrinsvis dobbeltværelser 
  • 3 dages liftkort

Trods prisstigninger kan vi igen i år tilbyde denne enestående tur til kun 5.750 kr til ghs medlemmer – 7500kr for ikke-ghs medlemmer .

Som udgangspunkt er der tale om dobbeltværelse for de 5.750. Der er dog mulighed for bestilling af enkeltværelser mod yderligere betaling 1500 kr. For GHS-medlemmer (2.000 kr for ikke-GHS-medlemmer), samt besparelse, hvis man er 3 eller flere på værelset.  
 

Egne ski og støvler (eller snowboard) kan medbringes for kr. 375 (kr. 500 for ikke-GHS'medlemmer). 

Leje af udstyr er naturligvis også muligt. Se priser nedenfor:

 

Ikke-GHS

GHS

Snowboard sæt (uden hjelm) 

500,00 kr.

375,00 kr.

4**** kun ski og stave

380,00 kr. 

285,00 kr.

4**** sæt (ski, støvler, stave)

560,00 kr.

420,00 kr. 

5***** kun ski og stave

500,00 kr.

375,00 kr.

5***** sæt (ski, støvler, stave) 

680,00 kr. 

510,00 kr. 

6****** kun ski og stave 

640,00 kr.

480,00 kr.

6****** sæt (ski, støvler, stave)

820,00 kr. 

615,00 kr.

Hjelm

130,00 kr.

97,50 kr. 

Kun støvler 

190,00 kr. 

142,50 kr. 

Forklaring på de forskellige skityper:

  • 4**** Carving er nyheden fra sæsonen. Perfekte kanter er lig nemmere sving og færre kraftanstrengelser. Ganske enkelt mere sjov på pisten. Skien henvender sig til den lettere øvede og til eksperten.
  • 5***** Carving er til den kræsne skiløber, som vil have en oplevelse ud over det sædvanlige.
  • 6****** Carving er til skiløberen, som vil have det bedste af det bedste, og som ikke vil gå på kompromis.

Vi har plads til max. 45 personer på denne tur, så skynd jer at tilmelde jer. Hvis der er mere end 45 tilmeldte, vil GHS-medlemmer have 1. prioritet til turen. Ligeledes kan prisen blive højere hvis der er væsentligt færre end 40 tilmeldte. Men det tror vi ikke på bliver tilfældet 😉

  

Hvis du/I er klar så skal tilmelding og betaling af depositum (2.000 kr. pr. person) ske senest den 29. august 2025.
Tilmelding skal ske via mail til ghs_ski@grundfos.com, skriv Ski Schladming og medarbejdernr. i emnefeltet. I mailen bedes i inkludere følgende information:

  • Navn, fødselsdagsdato (dd-mm-yyyy), GHS-medlemsnummer.
  • Ønske til værelse; enkeltmands, 2-personers eller 3-personers. Evt. hvem man ønsker at dele værelse med.
  • Leje eller transport af skiudstyr

Depositum indbetales på konto 1551-10784204, skriv Ski Schladming + medarbejdernr. i tekstfeltet. Eller MobilePay 72506 Grundfos Hobby Sport med tilsvarende oplysninger. 
  

Videresend gerne denne mail til andre ski interesserede.

Lad os så få gang i skiene og få en super GHS-tur til alperne – vi trænger igen 😊

  

De bedste skihilsner fra GHS Skiudvalget! 

Keld Gregersen 

Ida Christiansen