GHS Torsdagsbar, hygge, quiz og aftensmad i Øst 1 - GHS Thursday Bar – fun, quiz and dinner in Øst 1

Torsdag 26. februar 2026 – dørene åbner kl. 15.30

Gør dig klar til en forrygende torsdagsbar i kantinen på Øst 1! Vi starter eftermiddagen med hygge, samvær og spil, fortsætter med den traditionelle pub quiz, og runder aftenen af med aftensmad – alt i bedste GHS‑ånd og med god stemning 😄

Fastelavnstema – gør dig klar til fest og farver!
Vi holder ikke bare torsdagsbar – vi holder Fastelavnsfest! Find din mest kreative udklædning frem, om det er klassisk kattekonge, superhelt eller noget helt skørt. Der er præmie til bedst udklædte deltager, så slip fantasien løs og gør aftenen ekstra festlig.
Tip: Jo mere originalt og sjovt, desto større chance for at vinde! 🎭✨

Pris

  • GHS‑medlemmer: 60 DKK
  • Ikke‑medlemmer: 120 DKK

    Prisen inkluderer maden og den første øl/vin/vand.

    Øvrige drikkevarer kan i løbet af aftenen betales med MobilePay.
     

Tilmelding (hold á maks. 5 deltagere)

  • Tilmelding sker i hold, og holdet skal tilmeldes samlet.
  • Betaling for holdet sker samlet i én transaktion.
  • Er du ikke en del af et hold, kan du sagtens tilmelde dig individuelt, og vi finder et hold til dig på aftenen

👉 Tilmelding via dette link

Glæd jer til en aften med venskabelig (men intens!) quizkamp, gode grin, og masser af kollegialt samvær. Vi ses i Øst 1! 🎉

Thursday, 26 February 2026 – doors open at 15:30

Get ready for a brilliant Thursday Bar in the Øst 1 canteen! We kick off the afternoon with cozy social time and games, continue with the traditional pub quiz, and round off the evening with dinner – all in true GHS spirit and great company 😄

Fastelavn theme – get ready for color and creativity!
This Thursday Bar comes with a twist – it’s Fastelavn celebration time! Dress up in your most creative costume, whether it’s a classic carnival look, a superhero, or something completely out of the box. There will be a prize for the best dressed participant, so let your imagination run wild and make the evening even more festive.
Pro tip: The more original and fun, the better your chances to win! 🎭✨
 

Price

  • GHS members: 60 DKK
  • Non‑members: 120 DKK
    The price includes dinner and your first beer/wine/water.
    Additional drinks can be paid via MobilePay during the evening.
     

Registration (teams of max. 5 participants)

  • Registration is by teams, and the team must register together.
  • Payment for the team must be made in one single transaction.
  • If you are not part of a team, you can still register individually, and we will find a team for you on the evening.

👉 Sign up here in this link

Look forward to a friendly (yet competitive!) quiz, lots of laughs, and a great evening with colleagues. See you in Øst 1! 🎉