GHS torsdagsbar 20 februar 2025 / GHS Thursday Bar 20 February 2025

Så er det igen tid til Grundfos Hobby Sport torsdagsbar i kantinen på Øst 1.

Torsdag 20. februar.

Glæd dig til en hyggelig quizaften og skynd dig at samle et hold.

  • Kl. 15.30 – Dørene åbner, og der vil være rig mulighed for hygge og for at udfordre kollegaer i forskellige spil og konkurrencer.
  • Kl. 16.45 – Vores quizmaster inviterer Grundfos kollegaer på tværs af butikken til at give den gas.
  • Kl.  ca. 18 – Middag

Prisen er 60 DKK for GHS-medlemmer og 120 DKK for ikke-medlemmer og inkluderer middag og det første glas vin/øl/vand.

Tilmelding i hold (max. 5 deltagere pr. hold) efter ’først til mølle’ princippet via dette link. Din deltagelse er først bekræftet endeligt, når du har modtaget bekræftelse og overført penge via MobilePay.

Vi glæder os til en festlig aften og håber at se mange af jer.

 

Venlig hilsen

Maiken, Signe, Jan og Kaj

GHS Torsdagsbar-udvalget

It's time again for the Grundfos Hobby Sport Thursday bar in the canteen at Øst 1.

Thursday 20 February.

Hurry up to gather a team and come join an awesome quiz night.

  • At 15.30 – The doors open, and there will be ample opportunity to hang out and challenge colleagues in various games and competitions.
  • At 16.45 – Our quizmaster invites Grundfos colleagues across the organization to compete.
  • At approximately 18 – Dinner

The price is DKK 60 for GHS members and DKK 120 for non-members and includes dinner and the first glass of wine/beer/soft drink.

Registration in teams (max. 5 participants per team) on a first-come, first-served basis via this link. Your participation is only finally confirmed when you have received confirmation and transferred money via MobilePay.

We are looking forward to a festive evening and hope to see many of you.

     

 

Kind regards

Maiken, Signe, Jan and Kaj

The GHS Thursday Bar Committee