GHS Torsdagsbar 28. maj 2026/GHS Thursday bar 28 May 2026

Så er det igen tid til Grundfos Hobby Sport torsdagsbar i kantinen på Øst 1. 

Torsdag 28. maj.

Glæd dig til en hyggelig quizaften og skynd dig at samle et hold.

  • Kl. 15.30 – Dørene åbner, og der vil være rig mulighed for hygge og for at udfordre kollegaer i forskellige spil og konkurrencer.
  • Kl. 16.45 – Vores quizmaster inviterer Grundfos kollegaer på tværs af butikken til at give den gas.
  • Kl.  ca. 18 – Middag 

 

Pris

  • GHS medlemmer: 60 DKK
  • Ikke medlemmer: 120 DKK

Prisen inkluderer maden og den første øl/vin/vand.

Øvrige drikkevarer kan i løbet af aftenen betales med MobilePay.

 

Tilmelding (hold á maks. 5 deltagere)

  • Tilmelding sker i hold, og holdet skal tilmeldes samlet.
  • Betaling for holdet sker samlet i én transaktion.
  • Er du ikke en del af et hold, kan du sagtens tilmelde dig individuelt, og vi finder et hold til dig.

 

Tilmelding via dette link

 

Glæd jer til en aften med venskabelig (men intens!) quizkamp, gode grin, og masser af kollegialt samvær. Vi ses i Øst 1! 

 

Venlig hilsen

Melanie, Signe, Jan og Kaj 

GHS Torsdagsbar-udvalget

Then it's time again for the Grundfos Hobby Sport Thursday bar in the canteen at Øst 1. 

Thursday 28 May.

Come join an awesome quiz night and hurry up to gather a team.

  • At 15.30 – The doors open, and there will be ample opportunity to hang out and challenge colleagues in various games and competitions.
  • At 16.45 – Our quizmaster invites Grundfos colleagues across the organization to compete.
  • At approximately 18 – Dinner 

 

Price

  • GHS members: 60 DKK
  • Non members: 120 DKK

The price includes dinner and your first beer/wine/water.

Additional drinks can be paid via MobilePay during the evening.

 

Registration (teams of max. 5 participants)

  • Registration is by teams, and the team must register together.
  • Payment for the team must be made in one single transaction.
  • If you are not part of a team, you can still register individually, and we will find a team for you.

 

Sign up here in this link

 

Look forward to a friendly (yet competitive!) quiz, lots of laughs, and a great evening with colleagues. See you in Øst 1! 

 

Kind regards

Melanie, Signe, Jan and Kaj

The GHS Thursday Bar Committee