Nyheder
15-12-2023
GHS torsdagsbar 8. februar 2024 / GHS Thursday Bar 8. Feburary 2024
Så er det atter tid at løfte glasset til GHS torsdagsbar og sige skål til dine gode kollegaer.
Vi håber at se mange af jer til nogle hyggelige timer i kantinen på Øst 2 torsdag den 8. februar.
- Kl. 15:30 – Dørene åbner, og der vil være mulighed for hygge og spil
- Kl. 16:45 – Pub Quiz (tilmelding i firemandshold)
- Kl. 18:00 – Middag
Spænd hjelmen og find skibrillerne frem - temaet vil denne gang være AFTERSKI, og der vil igen være flotte præmier til den bedst udklædte. Prisen er 60 DKK for GHS-medlemmer og 120 DKK for IKKE-medlemmer og inkluderer mad og den første øl/vand. Tilmelding er mulig i dette LINK. Der er begrænsede pladser, som bliver fordelt efter først til mølle-princippet. Så skynd dig at samle et hold og få tilmeldt i en fart.
Deltagelsen vil være bekræftet, når du modtager en mail med information om betaling.
Venlig hilsen GHS Timeout Udvalget
___________________________________________________
Now it's time again to raise a glass at the GHS Thursday bar and say a toast to your good colleagues.
We hope to see many of you for some fun hours in the canteen at Øst 2 on Thursday 8. February.
- 15:30 – The doors open and there will be time for fun and games
- 16:45 – Pub Quiz (registration in teams of four)
- 18:00 – Dinner
Strap on your helmet and get your ski goggles - this time the theme will be AFTER SKI, and there will once again be great prizes for the best dressed. The price is DKK 60 for GHS members and DKK 120 for non-members and includes food and the first beer/soft drink. Registration is possible in this LINK. There are limited places, which are distributed on a first-come, first-served basis. So, hurry up and gather a team and get registered quickly.
Participation will be confirmed when you receive an email with payment instruction.
Sincerely, GHS Timeout Committee