Ladywalk 2025

Deltag i Ladywalk 2025 og støt op om et godt formål.

Tid og sted:  Mandag den 26. maj med start kl. 18.00 fra Tangkrogen, Aarhus.

Ladywalk er en smuk og afvekslende gåtur på 3, 7 eller 12 kilometer gennem skoven ved Marselisborg med kig ud over vandet. Når du deltager i Ladywalk, støtter du sygdomsramte kvinder i Danmark. I år vil støtten blive fordelt mellem Hjerteforeningen, KIU og OvaCure (forskning og formidling omkring æggestokkræft).

Der er mulighed for at købe mad og forfriskninger ved løbets start og slut.

Snak med kollegaerne og slut op om den fælles tilmelding.

Tilmelding og betaling kan ske fra nu af og senest mandag den 28. april kl. 13.00 – men hvorfor vente til sidste øjeblik?

Du tilmelder dig via denne formular HER og overfører betaling via Mobile Pay til GHS på nr. 72506 og skriv: LadyWalk.

Du er først tilmeldt når beløbet er modtaget.

GHS medlem: 95 kr.                  

Ikke GHS medlem: 185 kr.

 

For at det kan løbe rundt med betalingen af bus kræver det minimum 20 tilmeldinger inkl. bus. Bussen kører fra Grundfos – Tangkrogen tur – retur.


GHS medlem + bus: 195 kr.

Ikke GHS medlem + bus: 285 kr.

 

Husk at mærke overførslen med dit navn og medarbejdernummer.  Hvis tilmeldingen dækker flere, så navn og medarbejdernummer på hver enkelt deltager.  

 

Du vil modtage en bekræftelsesmail på din tilmelding i starten af maj.


Måleskema og yderligere oplysninger om gåturen kan findes på Ladywalk i Aarhus | Deltag i det store motionseventet i Aarhus!


Vi ses den 26. maj med praktisk fodtøj! 

  

GHS Ladywalk

Anne

Join us in Ladywalk 2025 and support a good cause.

Time and place: Monday 26 May at 18.00 from Tangkrogen, Aarhus

Ladywalk is a beautiful and varied walk of 3, 7 or 12 kilometers through the forest at Marselisborg with a view over the water.

When you participate in Ladywalk, you help support women affected by illness in Denmark. This year, the support will be distributed between the Heart Association, KIU and OvaCure (research and communication about ovarian cancer).

It is possible to buy food and refreshments at the start and end of the race.

Talk to the colleagues and finish up on the joint registration. Registration and payment can be made from today until Monday 28 April at 13.00 – but why wait until the last minute?

 

You register via this form HERE and transfer payment via Mobile Pay for GHS at no. 72506. Please add  LadyWalk in the text.


Please note that you’re only registered when the amount has been received.

GHS member: DKK 95.

Non-GHS member: DKK 185.


To cover the cost of the bus, it requires a minimum of 20 +bus registrations.

GHS member + bus: DKK 195.

Non-GHS member + bus: DKK 285.

 

Remember to label the transfer with your name and employee number. If the registration covers several people, then the name and employee number of each individual participant.

 

You will receive a confirmation email of your registration in the beginning of May.



Measurement chart for the t-shirt and further information about the walk can be found at Ladywalk i Aarhus | Deltag i det store motionseventet i Aarhus!   

See you on May 26 with practical footwear!

GHS Ladywalk

Anne