Ladywalk 2026

Deltag i Ladywalk 2026 og støt op om et godt formål.

Tid og sted:  Mandag den 18. maj med start kl. 18.00 fra Tangkrogen, Aarhus.

Ladywalk er en smuk og afvekslende gåtur på 3, 7 eller 12 kilometer gennem skoven ved Marselisborg med kig ud over vandet. Når du deltager i Ladywalk, støtter du sygdomsramte kvinder i Danmark. I år vil støtten blive fordelt mellem Hjerteforeningen og Endometriose Fællesskabet.

Der er mulighed for at købe mad og forfriskninger ved løbets start og slut.

Snak med kollegaerne - både mænd og kvinder - og slut op om den fælles tilmelding.

Tilmelding og betaling kan ske fra nu af og senest onsdag den 15. april – men hvorfor vente til sidste øjeblik? 

Du tilmelder dig via denne formular HER og overfører betaling via Mobile Pay til GHS på nr. 72506 og vælg: LadyWalk.

Du er først tilmeldt når beløbet er modtaget.

GHS medlem:  105 kr.                  

Ikke GHS medlem: 205 kr.

 

For at det kan løbe rundt med betalingen af bus kræver det minimum 20 tilmeldinger inkl. bus. Bussen kører fra Grundfos – Tangkrogen tur – retur.


GHS medlem + bus: 205 kr.

Ikke GHS medlem + bus: 305 kr.

 

Husk at mærke overførslen med dit navn og medarbejdernummer.  Hvis tilmeldingen dækker flere, så navn og medarbejdernummer på hver enkelt deltager.

Du vil modtage en bekræftelsesmail på din tilmelding i starten af maj inklusiv praktiske informationer.

Måleskema og yderligere oplysninger om gåturen kan findes på Ladywalk i Aarhus | Deltag i det store motionseventet i Aarhus!


Vi ses den 18. maj med praktisk fodtøj! 

 

GHS Ladywalk
Anne

Join us in Ladywalk 2026 and support a good cause.

Time and place: Monday May, 18th at 18.00 from Tangkrogen, Aarhus.

Ladywalk is a beautiful and varied walk of 3, 7 or 12 kilometers through the forest at Marselisborg with a view over the water.

When you participate in Ladywalk, you help support women affected by illness in Denmark. This year, the support will be distributed between the Heart Association and the Endometriose Community.

It is possible to buy food and refreshments at the start and end of the race.

Talk to your colleagues – both male and female - and join the GHS registration. Registration and payment can be made from today until Wednesday, April 15th – but why wait until the last minute?

You register via this form HERE and transfer payment via Mobile Pay for GHS at no. 72506 and select Ladywalk.

Please note that you’re only registered when the amount has been received.

GHS member: DKK 105

Non-GHS member: DKK 205

 

To cover the cost of the bus, it requires a minimum of 20 +bus registrations.

 

GHS member + bus: DKK 205.

Non-GHS member + bus: DKK 305.

 

Remember to label the transfer with your name and employee number. If the registration covers several people, then add the name and employee number of each individual participant.

You will receive a confirmation email of your registration in the beginning of May including practicalities.

Measurement chart for the t-shirt and further information about the walk can be found at Ladywalk i Aarhus | Deltag i det store motionseventet i Aarhus!   

See you on May 18th with practical footwear!

 

GHS Ladywalk

Anne