Nyheder
MTB og Race, hærvejsløbet 2025
29-Oct-2024
Så er der åbnet for tilmelding til Hærsvejsløbet 2025 – med 30 % rabat ved tilmelding før 1/11!
https://www.dgi.dk/haervejsloebet
Og traditionen tro betaler GHS 50% for medlemmer, der gennemfører løbet.
Det gælder såvel tilmeldingsgebyr som forplejning.
Når I har tilmeldt jer, så send mig lige mail med:
- Fuldt navn
- Medarbejdernummer
- Type af rute og længde.
Når løbet er gennemført, refunderes beløbet ved at sende mig en e-mail med faktura og Bank konto oplysninger.
I år deltog jeg i ruten på 85 km MTB fra Skringstrup, og den vil jeg på det varmeste anbefale. Meget flot tur – og hurtigt udsolgt.
Jeg har valgt den igen i år, og har oprettet gruppen ”GRUNDFOS-85”, hvis i har lyst så meld jer på den. Vi starter samtidig, og så må vi opdele os som det passer med farten.
Vi ses derude.
John Gammelgaard
MTB og Race udvalget