MTB og Race, hærvejsløbet 2026

Så er der åbnet for tilmelding til Hærsvejsløbet 2026 – med 30 % rabat ved tilmelding før 1/11!

https://www.dgi.dk/haervejsloebet

 

Og traditionen tro betaler GHS 50% for medlemmer der gennemfører løbet.  

Det gælder såvel tilmeldingsgebyr som forplejning.

Til meld jer hold ”Grundfos”. Hvis dette ikke findes så opret det.  (Bemærk det kan også hede ”Grundfos 85” eller tilsvarende)

 

Når I har tilmeldt jer, så send en mail til jogammelgaard@grundfos.com med:

  • Fuldt navn
  • Medarb. Nr.
  • Type af rute og længde.  


Når løbet er gennemført, refunderes beløbet ved at sende mig en e-mail med faktura senest den 15. juli 2026

Også i år deltog jeg i ruten på 85 km MTB  fra Skringstrup, og den vil jeg på det varmeste anbefale. Meget flot tur – og hurtigt udsolgt

 

Vi ses derude 🚴

Med venlig hilsen
John Gammelgaard
MTB og Race udvalget