Nyheder

Nu åbner GHS i begrænset omfang for indendørs aktiviteter - Motionscenteret og Grundfos hallen

Torsdag den 6. maj kan alle GHS medlemmer med coronapas igen mødes til Fitness og indendørs idræt (dog ikke kontaktsport) i Grundfos Hallen.

Nu kan vi igen snøre indendørssko eller finde svømmebrillerne frem og møde op til indendørs idræt.

De enkelte GHS udvalg vil sørge for konkret udmelding om opstart.

Med genåbningen følger krav om coronapas, ligesom kontaktsport forventes at skulle begrænses til øvelser uden kropskontakt. Det vil sige at indendørs dans, fodbold og floorball endnu ikke kan starte.

Med virkning fra torsdag den 6. maj gælder følgende:

Motion og Fitness på Grundfos Centret
Torsdag den 6. maj er motionscenteret klar til at modtage medlemmer igen.

For at dette skal forgå så sikkert så muligt for alle, vil der være følgende retningslinjer:

  • Der skal fremvises et gyldigt coronapas og personlig ID. Medlemmer skal fremvise at de enten er blevet vaccineret mod covid-19, har overstået et sygdomsforløb eller har fået foretaget en negativ test indenfor de sidste 72 timer.
  • Der må kun være 25 personer i motionscentret
  • Der må kun være 15 i bikelokalet
  • Der må kun være 20 i spejlsalen
  • Der må kun være 15 i omklædningsrummene
  • Maskiner/vægte og andet udstyr skal afsprittes efter brug

 

Åbningstider i motionscentret

Mandag: kl. 7-18 og kl. 20-22

Tirsdag: kl. 7-18             

Onsdag: kl. 7-18 og kl. 20-22 

Torsdag: kl. 7-17

Fredag: kl. 7-17

Der vil forsat være lukket lørdag og søndag.

Der er bemanding i åbningstiden til tjek af coronapas, max. antal m.m.


Indendørs idræt i Grundfos Hallen:

 
Indendørs idræt er tilladt for alle undtagen dans, fodbold og floorball

  • Der gælder et forsamlingsforbud på 25 personer. Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal.
  • Der er krav om coronapas for voksne udøvere fra 18 år og derover.


Udendørs idræt:

  • Der gælder et forsamlingsforbud på 75 personer for udendørs idræt. Både udøvere, trænere, dommere og evt. tilskuere mv. tæller med i det samlede antal.


Hold øje med Insite -  GHS.Grundfos.com - dgi.dk/corona


Følg med og se nærmere med hensyn til den næste fase den 21. maj. Her er forventningen, at kontaktsport også bliver tilladt.

Coronapas
DGI og DIF arbejder for en fleksibel og tillidsbaseret løsning, hvor ansvaret for at have et gyldigt coronapas placeres hos den enkelte udøver.
Som reglerne er nu, er det Grundfos Hobby Sports ansvar at tjekke for gyldigt coronapas, så alle bedes hjælpe til at genåbningen bliver problemfri til alles gavn og glæde.

Pas på hinanden – mød ikke op ved sygdom, hold afstand og sørg for god hygiejne (sprit 😊)

God fornøjelse og god træning

Venlig hilsen

Grundfos Hobby Sport