Nyheder
Svømning starter op til september - efterårssæson 2024
19-Aug-2024
Fredag den 6. september starter GHS svømning efterårssæsonen i Bjerringbro Svømmehal.
Varmtvandsbassin, børnebassin og det store bassin vil være åbent. Saunaerne ved omklædningsrummene kan også benyttes. Wellness området er ikke åben, men der vil i løbet af sæsonen arrangeres en aften med saunagus i wellness området.
Der svømmes hver fredag frem til den 20. december 2024.
Fra kl. 16.00-17.00 med motionssvømning i det store bassin og almindelig brug af varmtvandsbassin (også babysvømning)
Fra Kl. 17.00 til 18.00 må der leges, springes og hvad man nu har lyst til i det store bassin, og det varme bruges som det plejer.
Pris per sæson: Voksne 250 kr. / Børn 150 kr.
Tilmelding foregår de 2 første gange ved svømmehallen.
Du er velkommen til at kontakte Søren Skovgaard eller Anne Marie Jensen, hvis du har spørgsmål.