Nyheder

Tag med til Aarhus Motionscykelløb

Endelig sker det, lørdag d. 26/8 får Aarhus igen et motionscykelløb.

Vi håber naturligvis på stor opbakning, så det kan laves til en årlig begivenhed.

Det er et Grand Prix, dvs. at der køres på en rute der er 67 km, har kan man vælge mellem 1 (67 km) eller 2 omgange (135 km).

Målsætningen er at vi bliver 100-200 glade motionister på dagen.

Da det er et helt nyt løb og da det er første gang det skal afvikles, bliver

det bliver et simpelt set up, hvor der er fokus på afviklingen af selve løbet.

Der vil være vand og lidt mundgodt i start/mål området.

Find os på Sporttiming.dk (event 12674) for tilmelding.

Vi glæder os til at se jer.

 

GHS yder tilskud på 50% af løbsgebyr, og vi opfordrer til du viser dit fine GHS cykeltøj frem.

Efter løbet sender du 

- Kopi af kvittering

- Dit medarbejder nr

- Din banks reg. Nr

- Dit bankkonto nr

til jhejlesen@grundfos.com, hvorefter du får de 50% ind på din konto.