Nyheder
01-07-2021
Tag med til Tour de Storebælt – En helt unik oplevelse på cykel !
Lørdag d. 11. juni 2022 giver Tour de Storebælt 16.000 danske og internationale cykelmotionister muligheden for at cykle hele eller dele af den rute, der tre uger senere lægger asfalt til 2. etape af Tour de France 2022.
Du kan vælge mellem 3 distancer som alle fører dig over Storebæltsbroen:
· 200 km (den fulde etape kl. ca. 9-13)
· 100 km (fra Kalundborg til Nyborg kl. ca. 12-16)
· 25 km (fra Korsør til Nyborg kl. ca. 15-18)
Tilmeldingen til løbet åbner 1. juli i år. Du skal selv melde dig til løbet via løbets hjemmeside: https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2021/6/tour-s-de-s-storebaelt
GHS MTB & Race giver tilskud. Hvis du deltager og kører iklædt Grundfos cykeltøj, får du 50% tilbage fra GHS. Nærmere oplysninger følger når vi nærmer os løbsdatoen.
Mvh
MTB & Race udvalget