Nyheder
20-08-2021
Til alle GHS skientusiaster
Så skal vi i gang igen, og ha’ gang i ski-benene i december med en unik kort 4-dages skitur til OBERTAUERN i Østrig.
I OBERTAUERN er vi altid tæt på skiløbet og vi skal bo på det 4-stjernede Hotel Marietta (100 m fra pisten)
På dette hotel spillede the Beatles en koncert i forbindelse med optagelse af filmen HELP i 1965 😊
Selve byen er placeret i 1.700 meters højde med skiløb op til 2.300 meters højde. Derfor er snesikkerheden i også i top – endda med skiløb fra november og helt til maj måned.
Turen er fra den 16. til 19. december – 4 dage på ski og fly fra København direkte til Salzburg
(Vi skal afsted fra Kastrup kl. 06.00 torsdag og hjemme igen i Kastrup 21.45 søndag)
Inkl. i prisen er:
- Tur/Retur med bus fra Bjerringbro til København
- Tur/Retur fly København – Salzburg
- Transfer til Hotel Marietta
- ½ pension med 3 overnatninger i dobbelt/enkeltværelser
- 4 dages liftkort
Normal prisen er 5.790 kr. – men vi kan tilbyde denne enestående tur til kun 4.350 kr.
Som udgangspunkt er der tale om dobbeltværelse og de 4.350,- er inkl. GHS tilskud (kræver GHS medlemskab).
Der er mulighed for bestilling af enkeltværelser mod yderligere betaling.
Nærmere detaljer vedr. transport eller leje af ski m.m. følger.
Det kræver hurtig tilmelding da vi max. kan være 50 personer på denne tur.
Hvis der er mere end 50 tilmeldte vil GHS medlemmer have 1. prioritet til turen.
Hvis du/I er klar så skal tilmelding og betaling af depositum (1.750 kr. pr. person) ske senest den 27. august til lrlarsen@grundfos.com
Depositum indbetales på konto 1551-10784204, skriv Ski Obertauern og medarbejdernr. i tekstfeltet.
Eller MobilePay 72506 Grundfos Hobby Sport med tilsvarende oplysninger.
Lad os så få gang i skiene og få en super GHS tur til alperne – vi trænger 😊