Nyheder
GHS SUP - Stand Up Paddleboard - 2024
23-Feb-2024
GHS SUP tilbyder muligheden for at komme ud og stå på Stand Up Paddleboard, stedet hvor man kan nyde den dejlige natur, komme ude at paddle race, eller komme ud og lege på vandet. Der bliver arrangeret events, hvor man kan deltage som familie.
Der skulle være plads til alle, fra nybegynder til mere øvet.
Der er planlagt følgende arrangementer:
- Lørdag d. 25. maj, Tour de Silkeborg: En familietur på ca. 12 km. Hvor alle GHS-medlemmer kan deltage.
- Lørdag d. 15. juni Tour de Grundfos GHS-jubilæumsstævne: Familietur og for dem der vil race. Familietur fra Tange til Bjerringbro. Race fra Bjerringbro til Tangeværket og retur. Et åbent stævne for alle Firmaer.
- Lørdag d. 29. juni, Tur til Kaløvig: Familietur på ca. 6 km.
- Søndag d. 11. August, Around Aarhus: Familie stævne, hvor man kan vælge mellem 6 / 4 km.
- Lørdag d. 7. september, Tour de Gudenåen: Race stævne, hvor man kan vælge start fra Ans 44 km, eller Ulstrup 25 km
Der kommer nærmere information om tilmelding og deltagerpriser på de enkle arrangementer.
GHS SUP tilbyder også følgende:
- GHS SUP Begynderkursus
- GHS Cruise
- GHS Konkurrence træning
- GHS SUP polo
- GHS SUP Fyraften events
Læs mere om SUP på deres side her, og hold øje her på siden og Insite for tilmelding til arrangementer.