Faciliteter
Liste over faciliteter, der er til rådighed for GHS-medlemmer
Interesseret i at booke GHS til et arrangement?
*****
Grundfos Hallen
Grundfos Centeret afstemmer alle henvendelser vedr. udleje af Grundfos Hallen med GHS Forretningsudvalget.
Kun ved særlige lejligheder kan aflysninger forekomme.
Ved aflysninger sender Grundfos Centeret besked til de pågældende udvalg iht. haloversigt.
Auto og snedkerværksted
Adressen er Busbjergvej 61, 8850 Bjerringbro
Beachvolley-banerne
Befinder sig ved Grundfos Centeret
Hobbyrummene
Hobbyrum 1, 2 og 3 ligger på Grundfos Centeret over Motioncenteret
Massagestol
I kælderen på Grundfos Centeret har vi en dejlig massagestol til fri afbenyttelse. Du finder rummet ved siden af elevatoren.
Der ligger mange forskellige massage programmer, så det er bare at trykke og slappe af. Et program varer ca. 15 min.
Har du spørgsmål, så henvend dig i receptionen i Motionscentret eller mail til rjoergensen@grundfos.com
Minigolf
Befinder sig mellem Grundfos Centeret og Poul Due Jensen Akademiet. Du finder golfkøller og -bolde ved indgangspartiet ved rejseafdelingen på Grundfos Centeret.
Motionscenteret
Træningsudstyret i Motionscenteret er valgt ud fra at man, efter behov og lyst, kan krydre eller forny sin træning ved at bruge computeren på maskinerne. Du kan få råd og vejledning hos instruktørerne.
Alle instruktører bliver inden for første år som instruktører uddannet på weekendkurser på Fyn under DBFF (Dansk bodybuilder Forbund), som benytter både halv- og helprofessionelle udøvere, samt fysioterapeut og ernæringsvejleder.
Vi opfordrer til at man kontakter en instruktør for at få lagt et program. Instruktørtider kan bestilles hos Rikke Glerup.
Petanque-banerne
Befinder sig ved Grundfos Centeret
Pilevej, GHS Funhall
Funhall er lukket ned per 01/07/2023
Pusterummet
Befinder sig over Motionscenteret på Grundfos Centeret.
Som medarbejder har du muligheden for at leje et lokale til sociale aktiviteter med relation til Grundfos. Det kan være reception i anledning af jubilæum, afdelingsfester, etc.
Pusterummet er et lokale med plads til 84 personer. Der er borde og stole, samt to diske, der kan dækkes til og bruges som buffet.
Det er gratis at låne lokalet, men der skal betales til rengøring, hvis arrangementet inkluderer mad. Oprydning og opvask (der er opvaskemaskine) sørger brugerne selv for. Du kan få kantinen til at levere mad og serveringspersonale. Beløbet kan trækkes over lønnen. Dette bliver trukket ad flere gange, hvis beløbet overstiger 3000 kroner.
Pusterummet kan bestilles via Gæstecentret på mail: meet@grundfos.com
Skydebanen
Befinder sig i kælderen under Grundfos Centeret
Timeout
Timeout er GHS’s klubhus. Det ligger i forbindelse med GC Event hal, tæt på vores udendørs aktivitetsområde.
Det er åbent for GHS medlemmer på alle dage fra kl. 15:30, dog kan der være arrangementer på mandage, onsdage og fredage hvor andre har reserveret lokalet.
Ved afdelingsarrangementer i Timeout* henvises til meet@grundfos.com som koordinerer med GHS.
Efterfølgende afregner GHS med kunden/afdelingen
* Bemærk at Timeout kun kan reserveres mandag, onsdag og fredag, og kun til afdelingsarrangementer.
Lån/leje af Timeout til andre end GHS arrangementer - 1.000 kr. pr. arrangement (inkl. udstyr)